DEG 500-D
DEG 600-D
DEG 600-P
 Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Las siguientes palabras de peligro se utilizan combinadas con un símbolo:![]()  | 
      ¡PELIGRO! Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. | 
     
![]()  | 
      ¡ADVERTENCIA! Término utilizado para un posible peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte. | 
     
![]()  | 
      PRECAUCIÓN Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones leves o daños materiales. | 
     
Símbolos
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:![]()  | 
      Leer el manual de instrucciones antes del uso | 
     
![]()  | 
      Indicaciones de uso y demás información de interés | 
     
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]()  | 
      Utilizar protección para los ojos | 
     
![]()  | 
      Revoluciones por minuto | 
     
![]()  | 
      Revoluciones por minuto | 
     
![]()  | 
      Velocidad de medición | 
     
![]()  | 
      Diámetro | 
     
![]()  | 
      Clase de protección II (aislamiento doble) | 
     
Símbolos de las figuras
Las figuras de este manual están previstas para facilitar la comprensión y pueden diferir del diseño real.| Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual. | 
     |
| La numeración describe el orden de los pasos de trabajo de la imagen y puede ser diferente de la numeración de los pasos de trabajo del texto. | 
     |
| En la figura Vista general se utilizan números de posición y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto . | 
     
Información del producto
Los productos Hilti han sido diseñados para usuarios profesionales y solo deben ser manejados, conservados y reparados por personal autorizado y debidamente formado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto descrito y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos no previstos.La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Traspase el número de serie a la siguiente tabla. Mencione estos datos siempre que realice alguna consulta acerca del producto a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del producto 
| Amoladora angular | 
      DEG 500-D | DEG 600-D/P | 
     
| Generación | 
      01 | 
     
| N.º de serie | 
      
Seguridad
Indicaciones de seguridad
Las indicaciones de seguridad que se describen en el siguiente capítulo incluyen todas las indicaciones de seguridad generales para las herramientas eléctricas que se deben especificar en el manual de instrucciones conforme a la normativa aplicable. Por consiguiente, pueden incluirse indicaciones que no sean relevantes para esta herramienta.Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas
   ADVERTENCIA 
   Lea con atención todas las instrucciones e indicaciones de seguridad. Si no se tienen en cuenta las instrucciones e indicaciones de seguridad, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
   Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
El término «herramienta eléctrica» empleado en las indicaciones de seguridad se refiere a herramientas eléctricas portátiles, ya sea con cable de red o sin cable, en caso de ser accionadas por batería.
Seguridad en el puesto de trabajo
- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminación deficiente de las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
 - No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
 - Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.
 
- El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada.  No se deberá modificar el enchufe en forma alguna.  No utilice enchufes adaptadores para las herramientas eléctricas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
 - Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
 - No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. El riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.
 - No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente.  Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles de la herramienta. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
 - Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores evita el riesgo de una descarga eléctrica.
 - Cuando no pueda evitarse el uso de la herramienta en un entorno húmedo, utilice un interruptor de corriente de defecto. La utilización de un interruptor de corriente de defecto evita el riesgo de una descarga eléctrica.
 
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta eléctrica con prudencia.  No utilice una herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta eléctrica podría producir graves lesiones.
 - Utilice el equipo de protección adecuado y lleve siempre gafas protectoras. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de cubierta protectora adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o protección para los oídos.
 - Evite una puesta en marcha fortuita de la herramienta.  Asegúrese de que la herramienta eléctrica está apagada antes de alzarla, transportarla, conectarla a la alimentación de corriente o insertar la batería. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta conectada, podría producirse un accidente.
 - Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.
 - Evite adoptar posturas forzadas.  Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio. De esta forma podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
 - Utilice ropa adecuada.  No utilice vestimenta amplia ni joyas.  Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
 - Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un sistema de aspiración reduce los riesgos derivados del polvo.
 
- No sobrecargue la herramienta.  Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que se dispone a realizar. Con la herramienta eléctrica apropiada podrá trabajar mejor y de modo más seguro dentro del margen de potencia indicado.
 - No utilice herramientas eléctricas con el interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
 - Extraiga el enchufe de la toma de corriente o retire la batería antes de efectuar cualquier ajuste en la herramienta, cambiar accesorios o en caso de no utilizar la herramienta durante un tiempo prolongado. Esta medida preventiva evita el riesgo de conexión accidental de la herramienta eléctrica.
 - Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños.  No permita utilizar la herramienta a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o no haya leído este manual de instrucciones . Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
 - Cuide su herramienta eléctrica adecuadamente.  Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica.  Encargue la reparación de las piezas defectuosas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta eléctrica.
 - Mantenga los útiles limpios y afilados. Las herramientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas se atascan menos y se guían con más facilidad.
 - Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles, etc., de acuerdo con estas instrucciones.  Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
 
- Solicite que un profesional lleve a cabo la reparación de su herramienta eléctrica y que utilice exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
 
Indicaciones de seguridad generales para las aplicaciones de lijado, lijado con papel de lija, trabajos con cepillos de alambre, pulido y tronzado con muelas:
- Esta herramienta eléctrica debe utilizarse como lijadora, cepillo de alambre y tronzadora de muela.  Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad, las representaciones y los datos que se adjuntan con la herramienta. El incumplimiento de las siguientes indicaciones podría conllevar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
 - Esta herramienta eléctrica no es apropiada para trabajos de lijado con papel de lija ni de pulido. El uso de la herramienta eléctrica para fines no previstos puede provocar descargas eléctricas o lesiones.
 
- No utilice accesorios que el fabricante no haya previsto ni recomendado especialmente para esta herramienta eléctrica. El simple hecho de que el accesorio encaje en su herramienta eléctrica no garantiza un uso seguro.
 - La velocidad admisible del útil de inserción debe alcanzar, como mínimo, el valor máximo indicado en la herramienta eléctrica. Los accesorios que giren a una velocidad superior a la autorizada pueden romperse o salir despedidos.
 - El diámetro exterior y el espesor del útil de inserción deben corresponderse con las indicaciones de su herramienta eléctrica. Los útiles de inserción de dimensiones incorrectas no pueden controlarse ni protegerse de forma adecuada.
 - Los útiles con inserción roscada deben adaptarse perfectamente a la rosca del husillo de lijado.  En el caso de útiles de inserción montados mediante bridas, el diámetro del orificio del útil de inserción debe adaptarse perfectamente al diámetro del alojamiento de la brida. Los útiles de inserción que no queden perfectamente fijados a la herramienta eléctrica pueden provocar giros irregulares, fuertes vibraciones e incluso la pérdida de control.
 - No utilice útiles de inserción dañados.  Antes de utilizar el útil de inserción, compruebe si hay indicios de desgaste en los discos lijadores o de agrietamiento y desgaste en los discos abrasivos, así como si hay alambres rotos o sueltos en los cepillos de alambre.  En caso de caída, compruebe si la herramienta eléctrica o el útil de inserción ha resultado dañado y utilice en tal caso un útil de inserción no dañado.  Después de comprobar e insertar el útil de inserción, tanto el usuario como las personas que se encuentren a su alrededor deben mantenerse alejadas del útil de inserción en movimiento y dejar que la herramienta funcione a máxima velocidad durante un minuto. Generalmente, los útiles de inserción se dañan en el período de prueba.
 - Utilice el equipo de seguridad personal.  Utilice protección completa para la cara, protección para los ojos o gafas protectoras, dependiendo de la aplicación.  Cuando la aplicación lo requiera, utilice mascarilla antipolvo, protección para los oídos, guantes de protección o un delantal especial que le sirva de pantalla frente a pequeñas partículas que puedan desprenderse en los trabajos de lijado. Utilice protección para los ojos para evitar que penetren materiales extraños que puedan desprenderse en las diferentes aplicaciones. Tanto la mascarilla antipolvo como la mascarilla ligera filtran el polvo que se produce en determinadas aplicaciones. La exposición prolongada a fuertes ruidos puede ocasionar una pérdida de audición.
 - Controle que terceras personas mantengan una distancia de seguridad respecto a su zona de trabajo.  Todas las personas que se encuentren en la zona de trabajo deben llevar el equipo de seguridad personal. Los fragmentos que pueden desprenderse de la pieza de trabajo o los útiles de inserción rotos pueden salir despedidos y provocar lesiones incluso fuera de la zona de trabajo.
 
- Sujete la herramienta eléctrica por las empuñaduras aisladas cuando realice trabajos en los que el útil puede entrar en contacto con cables eléctricos ocultos o con el propio cable de red de la herramienta. El contacto con los cables conductores puede traspasar la conductividad a las partes metálicas y producir descargas eléctricas.
 
- Mantenga el cable de red alejado de los útiles en movimiento. Si pierde el control sobre la herramienta, el cable de red puede desconectarse o engancharse y el útil de inserción en movimiento podría ocasionarle lesiones en las manos o brazos.
 - No deposite nunca la herramienta eléctrica hasta que el útil de inserción no se haya detenido por completo. El útil de inserción en movimiento puede entrar en contacto con la superficie de trabajo haciéndole perder el control sobre la herramienta eléctrica.
 - No transporte la herramienta eléctrica en funcionamiento. Su ropa puede entrar accidentalmente en contacto con el útil de inserción en movimiento quedando enganchada y el útil de inserción puede ocasionarle lesiones.
 - Limpie las rejillas de ventilación de su herramienta eléctrica con regularidad. El ventilador del motor conduce el polvo aspirado al interior de la carcasa, de modo que una concentración elevada de polvo de metal puede dar lugar a averías eléctricas.
 - No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables. Las chispas podrían inflamar dichos materiales.
 
- No utilice útiles de inserción que requieran refrigerante líquido. El uso de agua u otros refrigerantes líquidos puede producir descargas eléctricas.
 
Si, por ejemplo, un disco lijador se atasca o bloquea en una pieza de trabajo, el borde del disco lijador que penetra en la pieza de trabajo puede engancharse y, como consecuencia, romperse o dar lugar a un rebote. El disco lijador avanza hacia el usuario o se aleja de él, según la dirección de giro del disco respecto a la posición de bloqueo. En este caso, los discos lijadores también pueden romperse.
El rebote se debe a un uso incorrecto de la herramienta eléctrica. Puede evitarse cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes que se describen a continuación.
- Sujete bien la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posición que le permita hacer frente a las fuerzas de rebote.  Utilice siempre la empuñadura adicional, en caso de existir, para tener el máximo control sobre las fuerzas de rebote o los momentos de retroceso a plena marcha. Tomar las medidas de precaución adecuadas contribuye a tener un control absoluto sobre las fuerzas de rebote y retroceso.
 - No coloque nunca la mano cerca de los útiles de inserción en movimiento. El útil de inserción puede efectuar movimientos bruscos a causa del rebote y alcanzarle la mano.
 - Mantenga una distancia de seguridad respecto a la zona de movimiento del rebote de la herramienta eléctrica. El rebote empuja la herramienta eléctrica en dirección opuesta al movimiento del disco lijador respecto a la posición de bloqueo.
 - Tenga especial cuidado cerca de las esquinas y cantos afilados y evite que los útiles de inserción reboten o se enganchen con la pieza de trabajo. El útil de inserción en movimiento tiende a engancharse con las esquinas o cantos afilados en caso de rebote. Ello puede comportar la pérdida de control o el rebote de la herramienta.
 - No utilice hojas de sierra de cadena o dentadas. Estos útiles de inserción a menudo ocasionan el rebote o la pérdida de control de la herramienta eléctrica.
 
- Utilice únicamente cuerpos de lijado apropiados para su herramienta eléctrica y la cubierta protectora indicada para cada uno de ellos. Los cuerpos de lijado cuyo uso no está previsto para una herramienta eléctrica determinada no pueden protegerse de forma apropiada y, como consecuencia, su aplicación no es segura.
 - Los discos lijadores acodados deben colocarse de forma que la superficie de lijado no sobresalga sobre la superficie del borde de la cubierta de protección. Un disco lijador montado de forma inadecuada, que sobresalga del borde de la cubierta protectora, no está convenientemente resguardado.
 - La cubierta protectora debe colocarse de forma segura en la herramienta eléctrica y ajustarse, con la finalidad de conseguir el máximo de seguridad, de modo que solo apunte directamente hacia el usuario la parte más pequeña posible del cuerpo de lijado. La cubierta protectora sirve para proteger al usuario frente a fragmentos, contacto accidental con el cuerpo de lijado o chispas, que podrían prender fuego a la ropa.
 - Los cuerpos de lijado solamente pueden utilizarse para las aplicaciones de uso recomendadas:  por ejemplo,  no lije nunca con la superficie lateral de un disco tronzador. Los discos tronzadores están diseñados para arrancar material con el borde. La acción de la fuerza lateral puede romper los cuerpos de lijado.
 - Utilice siempre bridas de apriete no dañadas y con tamaño y forma adecuados para los discos lijadores elegidos. Las bridas apropiadas sirven de soporte para los discos lijadores y reducen el riesgo de rotura de los mismos. Las bridas para discos tronzadores pueden diferenciarse de las bridas para otros discos lijadores.
 - No utilice discos lijadores desgastados de herramientas eléctricas de mayores dimensiones. Los discos lijadores para herramientas eléctricas más grandes no son apropiados para las elevadas velocidades desarrolladas por las herramientas eléctricas de menor tamaño, puesto que podrían romperse.
 
- Evite el bloqueo del disco tronzador y una presión de apriete demasiado alta.  No realice cortes excesivamente profundos. La sobrecarga de los discos tronzadores aumenta el desgaste y la tendencia al atascamiento o bloqueo y, con ello, la posibilidad de rebote o rotura del disco lijador.
 - Evite traspasar la zona trasera y delantera del disco tronzador. Si aparta mucho de su cuerpo el disco tronzador insertado en la pieza de trabajo, en caso de rebote la herramienta eléctrica con el disco en movimiento puede salir disparada directamente hacia usted.
 - Si el disco tronzador se atasca o el trabajo se interrumpe, desconecte la herramienta y espere a que el disco deje de girar.  Nunca extraiga el disco tronzador de la herramienta antes de que se haya detenido por completo; en caso contrario, podría producirse un rebote. Detecte la causa del atascamiento y subsane el problema.
 - No vuelva a conectar la herramienta eléctrica hasta que ésta no se encuentre en la pieza de trabajo.  Deje que el disco tronzador alcance su máxima velocidad antes de continuar con el corte y proceda con el máximo cuidado. En caso contrario, el disco puede engancharse, soltarse bruscamente de la pieza de trabajo o rebotar.
 - Sujete las placas o las piezas de trabajo grandes para evitar el efecto rebote inducido por discos tronzadores atascados. Las piezas de trabajo grandes pueden doblarse por su propio peso. La pieza de trabajo debe hallarse sostenida por ambos lados del disco, tanto cerca del corte de separación como en la esquina.
 - Preste especial atención al realizar un «corte por inmersión» en paredes o en áreas ocultas. Los discos tronzadores pueden provocar un rebote al cortar conductos de gas o agua, cables eléctricos u otros objetos.
 
- Tenga en cuenta que los cepillos de alambre también pierden fragmentos de alambre durante su uso habitual.  No sobrecargue los alambres con una presión de apriete demasiado alta. Los fragmentos de alambre que se desprenden pueden atravesar la ropa delgada o penetrar fácilmente en la piel.
 - Si se recomienda una cubierta protectora, evite que dicha cubierta entre en contacto con los cepillos de alambre. El diámetro de los cepillos de vaso y de plato puede incrementarse a causa de la presión de apriete y las fuerzas centrífugas.
 
Indicaciones de seguridad adicionales
Seguridad de las personas- Utilice la herramienta únicamente si tiene la certeza de que se encuentra en perfecto estado técnico.
 - No efectúe nunca manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
 - Sujete siempre la herramienta con ambas manos por las empuñaduras previstas. Mantenga las empuñaduras secas, limpias y sin residuos de aceite o grasa.
 - Evite tocar las piezas en movimiento, ya que existe riesgo de lesiones. No conecte la herramienta fuera de la zona de trabajo.
 - Cuando utilice la herramienta, lleve siempre casco de protección, protección para los oídos, guantes de protección, una mascarilla ligera y gafas protectoras homologadas según ANSI Z87.1.
 - Efectúe pausas durante el trabajo, así como ejercicios para mejorar la circulación de los dedos. Tras muchas horas de trabajo con exposición a las vibraciones, pueden surgir complicaciones en los vasos sanguíneos o en el sistema nervioso en dedos, manos o articulaciones de las manos.
 - La herramienta no es adecuada para personas con poca fuerza a las que no se haya instruido. Mantenga la herramienta fuera del alcance de los niños.
 - No utilice el producto si arranca de forma brusca. Es posible que el sistema electrónico esté defectuoso. Encargue la reparación del producto al Servicio Técnico de Hilti .
 - Durante el proceso de taladrado, proteja la zona opuesta al lugar donde se realiza el trabajo, ya que pueden desprenderse cascotes y causar heridas a otras personas.
 - Las grietas en paredes portantes u otras estructuras pueden influir en la estática, especialmente al seccionar hierros de armadura o elementos portadores. Antes de comenzar a trabajar consulte con el ingeniero, arquitecto o persona responsable de la obra.
 - Antes de iniciar el trabajo, consulte la clase de peligros derivados del polvo resultante del trabajo. Utilice un aspirador de obra con una clasificación de protección homologada conforme a las normas locales sobre la protección contra el polvo.
 - A ser posible, utilice un sistema de aspiración de polvo y un aspirador de polvo portátil apropiado. El polvo procedente de materiales como pinturas con plomo, determinadas maderas, hormigón/mampostería/rocas con cuarzo, así como minerales y metal puede ser nocivo para la salud.
 - Si la herramienta se utiliza sin un sistema de aspiración de polvo, debe emplearse una mascarilla ligera al realizar trabajos que generen polvo.
 - Procure una buena ventilación en el lugar de trabajo y utilice en caso necesario una mascarilla adecuada para cada clase de polvo. El contacto con el polvo o su inhalación puede provocar reacciones alérgicas o asfixia al usuario o a personas que se encuentren en su entorno. Existen determinados tipos de polvo, como puede ser el de roble o el de haya, catalogados como cancerígenos, especialmente si se encuentra mezclado con aditivos usados en el tratamiento de la madera (cromato, agente protector para la madera). Únicamente expertos cualificados están autorizados a manipular materiales que contengan asbesto.
 - Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y útiles originales de Hilti .
 - Respete la normativa nacional en materia de protección laboral.
 
- Compruebe antes de empezar a trabajar si la zona de trabajo oculta cables eléctricos, tuberías de gas o cañerías de agua, por ejemplo, con un detector de metales. Las partes metálicas exteriores de la herramienta pueden provocar una descarga eléctrica si se daña por error un cable eléctrico.
 - Si se daña el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocar el cable. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente. Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti . Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
 - Encargue una revisión periódica de la herramienta al Servicio Técnico Hilti en caso de tratar con frecuencia materiales conductores. El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductivos, o la humedad, pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables.
 
- Fije la pieza de trabajo. Las piezas de trabajo se sujetan de forma más segura mediante un dispositivo de sujeción o un tornillo de banco que sujetándolas solo con la mano.
 - Los discos lijadores tienen que ser almacenados y manipulados con cuidado según las indicaciones del fabricante.
 - No utilice discos lijadores del tipo 27 con tuerca de apriete integrada.
 - Lleve la herramienta al Servicio Técnico de Hilti para que la comprueben tras sufrir una rotura de disco, una caída u otros impactos mecánicos.
 
Descripción
Vista general del producto
     - Botón de bloqueo del husillo
 - Empuñadura lateral de amortiguación de vibraciones
 - Rejillas de ventilación
 - Interruptor de conexión y desconexión
 - Llave de apriete
 - Tuerca de apriete
 - Disco tronzador/disco de desbastado
 - Brida de apriete
 - Caperuza protectora
 - Husillo
 - Bloqueo rápido
 - Botón de desbloqueo del protector
 - Casquillo roscado para la empuñadura
 
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es una amoladora angular eléctrica de guiado manual. Está destinada al tronzado, desbastado y cepillado de materiales metálicos y minerales sin el empleo de agua. Solo puede utilizarse para el lijado o corte en seco.
Solo debe funcionar con la frecuencia y tensión de alimentación especificadas en la placa de identificación.
El tronzado, ranurado y desbastado de materiales minerales solo está permitido si se utiliza la correspondiente cubierta protectora (disponible opcionalmente).
Para el tronzado de piedra se requiere la utilización de un carro de guía (disponible opcionalmente).
Para trabajos en superficies minerales, como el hormigón o la piedra, utilizar un protector de aspiración de polvo adaptado a un aspirador de polvo Hilti adecuado. Esta cubierta sirve como protección para el usuario y aumenta la vida útil de la herramienta y del útil.
Suministro
Amoladora angular, caperuza protectora, empuñadura lateral, brida de apriete, tuerca de apriete, llave de apriete, manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.com
Limitación de la corriente de arranque
Mediante la limitación electrónica de la corriente de arranque se reduce la corriente de conexión de forma que el fusible de la red no reaccione. De esta forma, se evita un arranque brusco de la amoladora angular.Electrónica constante/electrónica de regulación del tacómetro
La regulación eléctrica de revoluciones mantiene casi constante la velocidad entre la marcha en vacío y la carga. Esto se traduce en un trabajo óptimo sobre el material mediante una velocidad de trabajo constante.Active Torque Control (ATC)
El sistema electrónico reconoce un posible enganche del disco y evita mediante la desconexión de la herramienta que el husillo siga girando.Si el sistema ACT se activa, vuelva a poner en marcha la herramienta. Para ello, primero suelte el interruptor de conexión y desconexión y vuélvalo a pulsar.
Bloqueo de rearranque
Si el interruptor de conexión y desconexión está bloqueado, la amoladora angular no arrancará por sí sola después de haberse producido un posible corte de la corriente. Será necesario soltar primero el interruptor de conexión y desconexión y accionarlo de nuevo.Protección de la herramienta en función de la temperatura
La protección del motor que depende de la temperatura controla el consumo de corriente y el calentamiento del motor, y protege así la herramienta de un sobrecalentamiento.En caso de sobrecarga del motor a causa de una presión de apriete elevada, la potencia de la herramienta disminuye notablemente o puede provocar la parada de la herramienta. Debe evitarse que se produzca una parada. La sobrecarga admisible de la herramienta no tiene un valor predeterminado, sino que depende en cada caso de la temperatura del motor.
Protector antipolvo (lijado) DG-EX 125/5" (accesorios)
    PRECAUCIÓN Está prohibido realizar trabajos en metal con esta cubierta.
Protector antipolvo (entallado) DC-EX 125/5"M con carro de guía (accesorios)
    PRECAUCIÓN Está prohibido realizar trabajos en metal con esta cubierta.
Protector antipolvo (tronzado) DC-EX 125/5"C Cubierta compacta (accesorios)
DEG 500-D
    PRECAUCIÓN Está prohibido realizar trabajos en metal con esta cubierta.
Cubierta protectora de chapa (accesorios)
DEG 600-DDEG 600-P
    Tapa delantera para caperuza protectora (accesorios)
    Material de consumo
Deben utilizarse solamente discos de aglomerado con resina sintética reforzados con fibras para máx. Ø 5", aptos para una velocidad mínima de 11 000 rpm y una velocidad periférica de 80 m/s.Deben utilizarse solamente discos de aglomerado con resina sintética reforzados con fibras para máx. Ø 6", aptos para una velocidad mínima de 9300 rpm y una velocidad periférica de 80 m/s.
El grosor de los discos debe ser de máx. 1/4" para el disco de desbastado y de máx. 1/8" para el disco tronzador.
¡ATENCIÓN! Para trabajos de tronzado y entallado con discos tronzadores, utilice siempre la cubierta protectora estándar con tapa delantera adicional, la cubierta protectora de chapa o un protector antipolvo completamente cerrado.
Discos
| Aplicación | 
     Abreviatura | 
     Superficie de trabajo | 
    |
|---|---|---|---|
| Disco tronzador abrasivo | 
     Tronzado, entallado | 
     AC‑D | 
     Metálico | 
    
| Disco tronzador de diamante | 
     Tronzado, entallado | 
     DC‑D | 
     Mineral | 
    
| Disco de desbastado abrasivo | 
     Desbastado | 
     AG‑D, AF‑D, AN‑D | 
     Metálico | 
    
| Disco de desbastado de diamante | 
     Desbastado | 
     DG‑CW | 
     Mineral | 
    
| Cepillo de alambre | 
     Cepillos de alambre | 
     3CS, 4CS, 3SS, 4SS | 
     Metálico | 
    
| Pos. | 
     Equipo | 
     AC‑D | 
     AG-D | 
     AF-D | 
     AN-D | 
     DG‑CW | 
     DC‑D | 
     3CS, 3SS, 4CS, 4SS | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 
     Caperuza protectora | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| B | 
     Tapa delantera (en combinación con A) | 
     X | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| C | 
     Protector antipolvo (lijado) DG-EX 125/5" | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
     — | 
    
| D | 
     Protector antipolvo (tronzado) DC-EX 125/5"C | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| E | 
     Protector antipolvo (entallado) DG-EX 125/5"M | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| F | 
     Adaptador de tronzado DC‑EX SL | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| G | 
     Empuñadura lateral | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| H | 
     Empuñadura de puente DCBG 125 (opcional para G) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| I | 
     Tuerca de apriete (no para útiles de inserción con rosca integrada) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     — | 
    
| J | 
     Brida de apriete (no para útiles de inserción con rosca integrada) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     — | 
    
| Pos. | 
     Equipo | 
     AC‑D | 
     AG-D | 
     AF-D | 
     AN-D | 
     DG‑CW | 
     DC‑D | 
     3CS, 3SS, 4CS, 4SS | 
    
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 
     Caperuza protectora | 
     — | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| B | 
     Tapa delantera (en combinación con A) | 
     X | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| C | 
     Cubierta protectora de chapa (opcional para A) | 
     X | 
     — | 
     — | 
     — | 
     — | 
     X | 
     — | 
    
| D | 
     Empuñadura lateral | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| E | 
     Empuñadura de puente DCBG 125 (opcional para D) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
    
| F | 
     Tuerca de apriete (no para útiles de inserción con rosca integrada) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     — | 
    
| G | 
     Brida de apriete (no para útiles de inserción con rosca integrada) | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     X | 
     — | 
    
Datos técnicos
| DEG 500-D | 
     DEG 600-D | 
     DEG 600-P | 
    |
|---|---|---|---|
| Intensidad nominal | 
     11,5 A | 
     11,5 A | 
     11,5 A | 
    
| Frecuencia nominal | 
     60 Hz | 
     60 Hz | 
     60 Hz | 
    
| Velocidad de medición | 
     11.000 rpm | 
     9.300 rpm | 
     9.300 rpm | 
    
| Diámetro máximo del disco | 
     5 in | 
     6 in | 
     6 in | 
    
| Peso | 
     4,2 lb (1,9 kg)  | 
     4,2 lb (1,9 kg)  | 
     4,2 lb (1,9 kg)  | 
    
| Rosca del husillo de accionamiento | 
     5/8"-11 | 
     5/8"-11 | 
     5/8"-11 | 
    
| Longitud del husillo | 
     6/8" | 
     6/8" | 
     6/8" | 
    
Puesta en servicio
Montaje de la empuñadura lateral
- Atornille la empuñadura lateral en uno de los casquillos roscados previstos.
 
Caperuza protectora o cubierta protectora de chapa
- Lea las instrucciones de montaje de la respectiva cubierta protectora.
 
Montaje de la cubierta protectora o de la cubierta protectora de chapa
    - Monte la cubierta protectora de forma que los dos triángulos, el de la cubierta y el de la herramienta, queden uno frente al otro.
 - Presione la cubierta protectora en el cuello del husillo.
 - Presione el botón de desbloqueo de la cubierta protectora y gírela en dirección a la posición deseada hasta que encaje.
- El botón de desbloqueo de la cubierta vuelve a su posición.
 
 - El botón de desbloqueo de la cubierta vuelve a su posición.
 
Ajuste de la cubierta protectora
    - Presione el botón de desbloqueo de la cubierta protectora y gírela en dirección a la posición deseada hasta que encaje.
 
Desmontar la caperuza protectora o la cubierta protectora de chapa
- Presione el botón de desbloqueo de la cubierta y gire la cubierta protectora hasta que los dos triángulos, el de la cubierta protectora y el de la herramienta, queden uno frente al otro.
 - Eleve la protección.
 
Montaje y desmontaje de la tapa delantera
    - Coloque la tapa delantera con el lateral cerrado sobre la cubierta protectora estándar hasta que el cierre se enclave.
 - Para desmontar la tapa delantera, abra el cierre de la tapa y retírela de la cubierta protectora estándar.
 
Montaje y desmontaje del útil
Montaje de la herramienta de inserción
    - Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
 - Limpie la brida de apriete y la tuerca de apriete.
 - Coloque la brida de apriete sobre el husillo.
 
- Coloque el útil de inserción.
 - Apriete la tuerca de apriete en función del útil empleado.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del husillo.
 - Atornille la tuerca de apriete con la llave de apriete y, a continuación, suelte el botón de bloqueo del husillo y retire la llave de apriete.
 
Desmontaje del útil
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
 
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del husillo.
 - Suelte la tuerca de apriete colocando la llave de mandril y girándola en sentido antihorario.
 - Suelte el botón de bloqueo del husillo y retire el útil.
 
Montaje del útil con rosca integrada
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
 - Enrosque el útil en el husillo.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del husillo.
 - Apriete el útil con una llave de boca y a continuación suelte el botón de bloqueo del husillo.
 
Desmontaje del útil de inserción con rosca integrada
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
 
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo del husillo.
 - Afloje el útil con una llave de boca.
 - Suelte el botón de bloqueo del husillo y retire el útil.
 
Procedimiento de giro de la cabeza
    - Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
 - Limpie la herramienta.
 - Desmonte la empuñadura lateral de la herramienta.
 - Afloje los cuatro tornillos y retire los tornillos y el bloqueo rápido.
 - Suelte y retire los cuatro tornillos de la cabeza del engranaje.
 - Gire la cabeza del engranaje a la posición deseada, sin moverla hacia la parte delantera de la herramienta.
 - Sujete la cabeza del engranaje con los cuatro tornillos.
 - Sujete el bloqueo rápido con los cuatro tornillos, de modo que la grieta quede concéntrica entre el bloqueo rápido y el "anillo interior".
 - Monte la empuñadura lateral.
 
Manejo
Lijado
Tronzado
- Durante el tronzado, trabaje a un ritmo de avance moderado y no ladee la herramienta ni el disco tronzador (aprox. 90° respecto a la superficie de tronzado).
 
Desbastado
- Mueva la herramienta de un lado a otro en un ángulo de incidencia de entre 5° y 30° aplicando una presión moderada.
- La pieza de trabajo no alcanza una temperatura demasiado elevada, no cambia de color ni se generan estrías.
 
 - La pieza de trabajo no alcanza una temperatura demasiado elevada, no cambia de color ni se generan estrías.
 
Conexión/desconexión
Conexión sin bloqueo
DEG 500-DDEG 600-D
- Inserte el enchufe de la herramienta en la toma de corriente.
 - Empuje el interruptor de conexión y desconexión hacia adelante y, a continuación, apriételo completamente hacia dentro.
 
Desconexión sin bloqueo
DEG 500-DDEG 600-D
- Suelte el interruptor de conexión y desconexión.
 
Conexión con bloqueo
DEG 600-P- Inserte el enchufe de la herramienta en la toma de corriente.
 - Empuje el interruptor de conexión y desconexión hacia adelante, púlselo y empújelo otra vez en la posición apretada hacia adelante hasta que quede bloqueado.
 
Desconexión con bloqueo
DEG 600-P- Presione la parte delantera del interruptor de conexión y desconexión
- El bloqueo se suelta.
 
 - El bloqueo se suelta.
 
Cuidado y mantenimiento
Cuidado del producto
- No utilice nunca el producto si tiene obstruidas las rejillas de ventilación. Limpie cuidadosamente las rejillas de ventilación con un cepillo seco. Evite que entren cuerpos extraños en el interior del producto.
 
- Mantenga el producto seco, limpio y libre de aceite y grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
 - Limpie regularmente el exterior de la herramienta con un paño ligeramente humedecido. Para limpiarla, no utilice pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente.
 
Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento
- Una vez realizadas las tareas de cuidado y mantenimiento, compruebe que estén colocados todos los dispositivos de protección y que estos funcionen correctamente.
 
Transporte y almacenamiento
- No transporte la herramienta eléctrica con el útil de inserción integrado.
 - Guarde siempre la herramienta eléctrica con el enchufe desconectado.
 - Guarde el producto en un lugar seco y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
 - Compruebe si la herramienta eléctrica presenta daños tras haber estado almacenada durante mucho tiempo o haber sido transportada.
 
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase a nuestro Servicio Técnico Hilti .| Anomalía | 
       Posible causa | 
       Solución | 
      
|---|---|---|
| La herramienta no se pone en marcha. | 
       El suministro de corriente se interrumpe. | 
       
        
  | 
      
| Cable de red o enchufe defectuoso. | 
       
        
  | 
      |
| DEG 600-P El bloqueo de rearranque está activo tras una interrupción de la alimentación de corriente.  | 
       
        
  | 
      |
| La herramienta no alcanza su máxima potencia. | 
       El alargador tiene una sección insuficiente. | 
       
        
  | 
      
| Fallo de la función ATC | 
       
        
  | 
      
Reciclaje
Las herramientas
 
  Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países, 
  Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de 
  Hilti o a su asesor de ventas.
  Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .